+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Rotor (rotor) - définition

Rotor (rotor) est la partie mécanique d'une machine tournante qui effectue un mouvement de rotation par rapport à un composant stationnaire appelé stator. Il s'agit d'un élément clé de nombreux dispositifs électromécaniques tels que les moteurs électriques, les générateurs, les alternateurs, les turbines , les pompes et les ventilateurs. Sa fonction première est de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique ou vice versa, selon le mode de fonctionnement de la machine.

Dans les machines électriques, le rotor contient des éléments conducteurs ou des matériaux ferromagnétiques qui interagissent avec le champ magnétique généré par le stator. Dans le cas des moteurs à induction , le rotor se présente généralement sous la forme d'une cage (dite cage d'écureuil) avec des tiges d'aluminium ou de cuivre noyées dans un noyau d'acier. Dans les moteurs et générateurs synchrones, le rotor est équipé d'enroulements d'excitation ou d'aimants permanents qui génèrent leur propre champ magnétique . Le mouvement de rotation est créé par des forces électromagnétiques selon le principe de l'interaction des champs magnétiques ou induction électromagnétique.

Le rotor transmet le couple et est relié à un arbre qui transmet l'énergie mécanique vers ou depuis d'autres parties du système d'entraînement. Sa conception doit tenir compte des exigences en matière de résistance, de dynamique et de thermique, en particulier dans les machines à grande vitesse. Les propriétés des matériaux, un équilibre dynamique précis et un système de refroidissement qui assure la dissipation de la chaleur générée pendant le fonctionnement sont également importants.

Dans le contexte de la mécanique des fluides et de l'aérodynamique, le rotor désigne également les composants rotatifs des turbines, des compresseurs ou des hélices qui interagissent avec le fluide en circulation - liquide ou gaz - en convertissant l'énergie cinétique en travail utile ou vice versa. Sa géométrie et le profil de ses pales déterminent l'efficacité, les caractéristiques de l'écoulement et les conditions de fonctionnement de l'ensemble de la machine tournante.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI