+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le générateur à courant alternatif (alternateur) est une machine électrique qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique sous forme de courant alternatif (CA). Son principe de fonctionnement est basé sur la loi de Faraday sur l'induction électromagnétique, selon laquelle un champ magnétique alternatif traversant les enroulements d'un conducteur entraîne la création d'une force électromotrice, et la circulation d'un courant dans un circuit fermé.
Dans un alternateur typique, il y a deux composants de base : le rotor et le stator. Le rotor, qui abrite la source de champ magnétique (généralement un électroaimant alimenté en courant continu), tourne à l'intérieur d'un stator contenant des enroulements d'induction. La rotation entraîne un cycle du flux magnétique dans les enroulements du stator, ce qui génère une tension alternative. Dans les alternateurs synchrones, la fréquence de la tension de sortie dépend directement de la vitesse du rotor et du nombre de paires de pôles magnétiques.
Les alternateurs sont couramment utilisés dans l'industrie de l'énergie électrique pour produire de l'électricité dans les centrales électriques, ainsi que dans les systèmes d'alimentation des véhicules, où ils fournissent de l'électricité pour l'installation embarquée et chargent la batterie. Dans les systèmes automobiles, l'alternateur classique est en outre équipé d'un circuit de redressement qui convertit le courant alternatif généré en courant continu.
Les alternateurs modernes se caractérisent par un rendement élevé, une grande fiabilité et la capacité de stabiliser la tension de sortie grâce à des régulateurs intégrés. Leurs paramètres de conception - tels que la puissance nominale , le nombre de phases, la méthode de refroidissement et le type de bobinage - sont adaptés à des applications spécifiques, allant des petits générateurs auxiliaires aux turbogénérateurs à grande échelle dans les centrales électriques industrielles.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.