+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Brosse - définition

Le balai est un composant électrique utilisé dans les machines tournantes, telles que les moteurs à collecteur et les générateurs, pour fournir un contact électrique entre les parties mobiles et fixes du système, le plus souvent entre le rotor et le circuit externe de puissance ou de réception d'énergie. Dans la conception classique, le balai se présente sous la forme d'un élément en carbone ou en graphite pressé contre la surface du collecteur ou de la bague collectrice par un ressort, ce qui permet au courant de circuler pendant que la partie rotative tourne.

Le matériau utilisé pour les balais doit offrir un compromis approprié entre la conductivité électrique, la résistance à l'usure mécanique et la capacité de fonctionner dans des conditions de frottement et de température élevée. En pratique, on utilise des brosses en graphite pur, en graphite métallisé (par exemple dopé au cuivre) ou des mélanges spécialisés adaptés aux caractéristiques de la machine. Selon le type de machine, le courant transporté peut être du courant continu (DC) ou du courant alternatif (AC), ce qui influence également le choix du matériau et de la conception des brosses.

Les balais sont un composant essentiel des moteurs à collecteur à courant continu et de certaines machines synchrones et asynchrones à bagues collectrices. Leur fonction est de transmettre l'énergie sans nécessiter de connexions mécaniques supplémentaires, ce qui permet à la machine de fonctionner en continu. Avec le temps, les balais s'usent et doivent être remplacés périodiquement pour maintenir l'efficacité et la fiabilité du système. Un mauvais fonctionnement des balais peut provoquer des étincelles, une perte d'énergie et endommager le collecteur.

Aujourd'hui, dans de nombreuses applications, les solutions classiques à base de balais sont remplacées par des technologies sans balais (par exemple, les moteurs BLDC ), qui éliminent la nécessité d'un contact mécanique, augmentant ainsi la durabilité et l'efficacité des systèmes d'entraînement. Néanmoins, les balais restent un composant essentiel dans de nombreuses conceptions industrielles, automobiles et d'appareils de consommation courante, où leur simplicité et leur fiabilité sont toujours appréciées.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI