+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un Commutateur est un composant mécanique-électrique utilisé principalement dans les moteurs et les générateurs de courant continu , dont la fonction est de modifier périodiquement la direction du flux de courant dans les enroulements du rotor, de sorte que le couple électromagnétique produit maintienne une direction constante. Il agit comme un interrupteur à contact rotatif, assurant une connexion correcte entre la partie rotative de la machine et le système d'alimentation ou de collecte d'énergie. La fonction essentielle du collecteur est de permettre la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique (dans les moteurs) ou vice versa (dans les générateurs), tout en maintenant la nature unidirectionnelle du courant dans le circuit externe.
Structurellement, un collecteur est constitué d'un ensemble de segments métalliques, généralement en cuivre, disposés de manière cylindrique sur l'axe du rotor. Ces segments sont isolés les uns des autres et interagissent avec brushes - des éléments de contact faits d'un matériau conducteur, généralement du graphite, qui sont en contact permanent avec les segments rotatifs. Lorsque le rotor tourne, les différents segments du collecteur se connectent aux différents enroulements, commutant le sens du courant de manière synchronisée avec la position mécanique.
La commutation, qui consiste à changer le sens du courant dans les enroulements, est essentielle pour maintenir la rotation continue du rotor dans une direction et pour le bon fonctionnement des machines électriques. Dans la pratique technique, la qualité de la commutation a un impact significatif sur l'efficacité, la durabilité et le niveau d'interférence électromagnétique produit par la machine. Les dysfonctionnements du commutateur peuvent provoquer des étincelles, une usure excessive des balais et une détérioration des performances dynamiques du système d'entraînement.
Bien que les conceptions modernes utilisent de plus en plus les moteurs à courant continu sans balais avec contrôle électronique de la commutation, le collecteur classique est encore largement utilisé dans les entraînements simples, les outils électriques, les appareils ménagers et les systèmes où le faible coût et la simplicité sont importants. Dans les systèmes plus exigeants, l'utilisation des collecteurs est limitée en raison de leur sensibilité à l'usure mécanique, des exigences de maintenance et des émissions sonores.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.