+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
L'induit est un composant essentiel des machines électriques, en particulier des générateurs et des moteurs, chargé de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique ou, inversement, l'énergie mécanique en énergie électrique. Sa fonction dépend du mode de fonctionnement de la machine : dans un générateur, il induit une tension sous l'effet d'un flux magnétique alternatif, tandis que dans un moteur, il conduit le courant et produit un couple en interagissant avec un champ magnétique.
L'induit est le plus souvent un noyau bobiné placé dans la zone du champ magnétique généré par les pôles des aimants permanents ou des enroulements d'excitation. Selon la conception de la machine, il peut s'agir d'une pièce tournante (dans les machines à collecteur) ou d'une pièce stationnaire (comme dans la plupart des machines synchrones et asynchrones). Un rôle clé dans le fonctionnement de l'induit est joué par le phénomène d'induction électromagnétique - le champ magnétique changeant traversant les enroulements conduit à une force électromotrice , dont la valeur et la nature dépendent de la vitesse relative et de la géométrie du circuit magnétique.
Dans les machines à courant continu classiques, l'induit contient un bobinage enroulé sur un noyau de fer et un collecteur, qui assure le redressement du courant et permet la continuité du couple. Dans les machines à courant alternatif , l'enroulement de l'induit est généralement situé sur le stator, ce qui facilite la collecte de l'énergie et simplifie le refroidissement. Les paramètres de l'induit, tels que le nombre d'enroulements, la section des Fils, le type de bobinage ou la méthode de refroidissement, affectent directement le rendement, la puissance et les caractéristiques dynamiques de la machine électrique. La conception de l'induit doit également tenir compte de la résistance aux forces électromagnétiques, à la déformation thermique et aux charges mécaniques survenant pendant le fonctionnement de la machine.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.