+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un Fil Magnétique est un élément structurel en matériau ferromagnétique utilisé pour diriger le flux magnétique dans un chemin spécifique, de manière analogue au rôle joué par le conducteur dans les circuits électriques. Sa fonction est de concentrer et de diriger les lignes de champ magnétique afin que l'énergie magnétique puisse être transférée efficacement entre les différentes parties du système, avec un minimum de pertes et de dispersion du champ.
Les fils magnétiques sont couramment utilisés dans les dispositifs électromagnétiques tels que les transformateurs, les moteurs électriques, les bobines d'induction et les électro-aimants. Grâce à la perméabilité magnétique élevée des matériaux ferromagnétiques qui les composent, ils permettent un couplage magnétique puissant et une induction accrue dans les noyaux sans nécessiter de courants élevés. La forme et la géométrie de la magnéto-bobine ont un impact significatif sur la distribution du champ, son uniformité et l'efficacité de l'ensemble du système.
En termes classiques, un fil magnétique forme un chemin fermé pour le flux magnétique, souvent sous la forme d'un noyau en forme d'anneau, de rectangle ou de E. Dans la pratique technique, la saturation magnétique, l'hystérésis et les pertes d'énergie dues aux courants de Foucault , sont prises en compte lors de la conception des fils magnétiques, ce qui conduit à l'utilisation de noyaux en couches ou de matériaux en poudre avec une structure magnétique contrôlée.
Du point de vue de l'analyse du champ magnétique, le magnéto-cœur délimite une région où l'induction est beaucoup plus importante que dans l'air environnant, ce qui permet de simplifier la modélisation des circuits magnétiques en utilisant des méthodes analogues à l'analyse des circuits électriques. Dans les applications avancées, telles que les capteurs magnétiques et les circuits à micro-ondes, des structures spéciales de fils magnétiques capables de guider les ondes électromagnétiques avec des propriétés de propagation spécifiques sont conçues.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.