+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Amplitron - définition de

Amplitron est un tube à micro-ondes qui est une variante d'un amplificateur à ondes progressives, utilisé pour amplifier des signaux à très haute fréquence. Il appartient à une classe de dispositifs à vide, dans lesquels l'énergie est transférée d'un faisceau d'électrons au champ électromagnétique par l'intermédiaire d'interactions d'ondes guidées dans une structure de guide d'ondes. Il fonctionne sur le principe du couplage entre un faisceau d'électrons se déplaçant le long d'un champ magnétique contrôlé et une onde électromagnétique se déplaçant dans la direction opposée, permettant ainsi un transfert d'énergie efficace.

L'élément clé de l'amplificateur est le guide d'ondes annulaire, dans lequel se propage l'onde électromagnétique. Un faisceau d'électrons, émis par la cathode et accéléré vers l anode, entre en résonance avec ce champ d'ondes, ce qui entraîne une modulation forcée de la vitesse des électrons. En raison de ce phénomène, la conversion de de l'énergie cinétique des électrons en énergie du champ d'ondes, ce qui entraîne une amplification du signal de sortie.

Les amphitrons sont capables de puissances de sortie élevées et d'une grande efficacité, ce qui les rend utiles dans les applications nécessitant la génération ou l'amplification de micro-ondes, telles que la radiolocalisation, les communications par satellite, les amplificateurs pour radars et les systèmes de-systèmes de transmission de signaux à haute fréquence. En raison de leur fonctionnement dans la gamme des micro-ondes, les amplificateurs fonctionnent généralement dans la bande des gigahertz.

Bien que, au fil du temps, de nombreuses applications des amplificateurs ont été reprises par des circuits d'amplification à l'état solide-circuits d'amplification à semi-conducteurs, ils sont encore utilisés dans des situations, lorsque des puissances de signal extrêmement élevées et un fonctionnement stable dans des conditions environnementales extrêmes sont nécessaires. Leur conception nécessite un contrôle avancé du vide, une mise en forme précise du champ magnétique et une adaptation précise des éléments du guide d'ondes.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI