+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Analyseurs de spectre est un appareil de mesure spécialisé dans la représentation des signaux dans le domaine des fréquences, permettant une analyse précise de leurs harmoniques et de la distribution de la puissance dans la bande. Contrairement aux oscilloscopes, qui représentent les signaux en fonction du temps, les Analyseurs de spectre présentent les données en fonction de la fréquence, montrant, quelles composantes d'un signal ont l'importance énergétique la plus élevée dans une gamme donnée.
Le principe d'un Analyseurs de spectre repose sur la transformation d'un signal analogique ou d'un signal numérique en une forme de fréquence, généralement à l'aide de la transformée de Fourier rapide (FFT) ou de circuits hétérodynes. Cela permet de détecter la présence de signaux à des fréquences spécifiques, l'évaluation des des interférences électromagnétiques, l'analyse des modulations, ainsi que de tester les émissions dans les équipements d'émission et de réception.
Les Analyseurs de spectre sont utilisés dans un large éventail de domaines - des télécommunications et de la la radiotechnique, l'électronique grand public et industrielle, la recherche scientifique et la surveillance de la compatibilité électromagnétique. Grâce à leur haute résolution en fréquence et à leur large gamme dynamique, ils permettent d'identifier les signaux même en présence d'un bruit de fond important, ils permettent d'identifier les signaux même en présence d'un bruit de fond important.
Les appareils de ce type sont disponibles en version stationnaire, et portables, et leurs paramètres - tels que la gamme de fréquences, largeur de bande d'analyse, la vitesse le taux d'échantillonnage ou la sensibilité - sont sélectionnées en fonction de l'application. Les Analyseurs de spectre modernes peuvent également être intégrés à des systèmes informatiques, les analyseurs de spectre modernes peuvent également être intégrés à des systèmes informatiques, documentation et traitement ultérieur des données dans un environnement numérique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.