+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
L'antenne dipôle est l'une des structures d'antenne les plus simples et les plus couramment utilisées, qui consiste en deux bras conducteurs placés linéairement l'un par rapport à l'autre et alimentés par un point central. Son fonctionnement est basé sur des phénomènes électromagnétiques, dans lesquels un champ électrique électrique alternatif génère un champ magnétique, et ces deux champs se propagent dans l'espace sous forme d' ondes radio. Une antenne dipôle convertit l'énergie électrique fournie par un émetteur en ondes électromagnétiques et vice versa - elle reçoit les ondes radio, en les transformant en un signal électrique.
La version de base de cette antenne est l'antenne dite-appelée. dipôle-d'onde, dont la longueur correspond à une demi-longueur d'onde du signal, pour lequel elle a été conçue. Il s'agit d'une configuration résonante, garantissant une grande efficacité de fonctionnement et une distribution caractéristique du rayonnement en forme de toroïde. Cette géométrie a pour conséquence, que le dipôle rayonne le mieux dans le plan perpendiculaire à son axe, et le moins dans la direction des extrémités des bras.
Une antenne dipôle peut être utilisée indépendamment ou comme composant de systèmes d'antennes complexes, tels que les antennes directionnelles ou les systèmes multi-éléments-éléments. Grâce à sa structure simple, ses paramètres prévisibles et son réglage relativement facile, elle a trouvé des applications dans de nombreux domaines - de la radiocommunication amateur, la télévision terrestre, aux systèmes de mesure et de laboratoire.
Propriétés des antennes dipôles, telles que l'impédance d'entrée, la largeur de bande et les caractéristiques directionnelles, dépendent de sa longueur, de la hauteur au-dessus du sol et de l'environnement électromagnétique. D'autres variantes de conception sont souvent utilisées dans la pratique de l'ingénierie, y compris les dipôles pliants, symétriques, asymétriques ou multibandes, qui permettent de s'adapter à des conditions de fonctionnement spécifiques et aux exigences du système.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.