+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Attaque par force brute - définition

L'attaque par force brute est une méthode cryptographique et une technique de protection des biens, consistant en une recherche systématique, systématique exhaustive de l'espace des clés, mots de passe, mots de passe ou autres informations d'identification possibles afin d'obtenir un accès non autorisé aux ressources protégées d'un système informatique. Cette technique suppose, qu'avec suffisamment de temps et de ressources informatiques, toute mesure de protection reposant uniquement sur une valeur secrète (par ex.g. mot de passe, clé de chiffrement) peut être violée.

La force brute est considérée comme une attaque primitive, mais efficace dans des situations, lorsque d'autres méthodes (telles que les attaques par dictionnaire, l'ingénierie sociale ou la cryptanalyse) échouent, l'ingénierie sociale ou la cryptanalyse) échouent. Dans sa forme la plus simple, elle consiste à essayer des combinaisons successives de caractères jusqu'à ce qu'une correspondance correcte soit obtenue, ce qui rend son efficacité fortement dépendante de la longueur et de l entropie du mot de passe ou de la clé attaquée.

Du point de vue de la protection contre une attaque en force, les systèmes de protection des biens mettent en œuvre des mécanismes tels que des délais d'attente, le blocage du compte après un certain nombre de tentatives infructueuses, les captures et les fonctions de hachage cryptographiques à coût de calcul élevé (par ex.g. bcrypt, scrypt, Argon2). En cryptographie symétrique et asymétrique, conception algorithmes tels, de sorte que la longueur de la clé entraîne une augmentation exponentielle du temps nécessaire pour une attaque par force brute, qui, dans l'état actuel de la technique, la rend impraticable.

Dans le contexte de la protection des biens, la force brute reste l'un des principaux vecteurs d'attaque utilisés par les scripts automatisés, les botnets et les logiciels de test de pénétration (par ex.g. Hydra, John the Ripper), c'est pourquoi son identification et sa neutralisation efficace sont des éléments indispensables à la conception de systèmes informatiques résilients.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI