+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Inertie (inertie) - définition

Inertie, également connu sous le nom de inertie, est une propriété fondamentale de la matière consistant en la conservation d'un état de mouvement, qui est, au repos ou en mouvement rectiligne uniforme, jusqu'à ce qu'une force extérieure agisse sur elle. Ce concept est l'un des éléments clés de la mécanique classique, décrite par le premier principe de dynamique de Newton.

L'inertie s'exprime en pratique par la résistance d'un corps à une modification de son mouvement. Plus la masse d'un objet est importante, plus son inertie est grande, ce qui signifie, qu'une force plus importante est nécessaire, pour modifier la vitesse ou la direction du mouvement de cet objet. La masse d'un objet est une mesure de son inertie et ne dépend pas du système de référence adopté ou des conditions extérieures.

Ce phénomène est utilisé dans de nombreux domaines de la technologie et de l'ingénierie. Dans les systèmes mécaniques, il influence la conception des systèmes d'amortissement des vibrations et de stabilisation, tandis qu'en Automatisation et Robotique, il doit être pris en compte dans la modélisation dynamique, afin d'assurer un contrôle précis. Dans les systèmes inertiels, tels que les gyroscopes ou les accéléromètres, utilisent le phénomène d'inertie pour mesurer les accélérations et l'orientation spatiale.

En physique relativiste, l'inertie prend un sens plus large, où la masse est liée à l'énergie selon l'équation d'Einstein. Cependant, au niveau de l'expérience quotidienne et de la mécanique classique, l'inertie, au niveau de l'expérience quotidienne et des Composants mécaniques classiques, l'inertie reste un concept de base et intuitif décrivant la réponse d'un corps à une force.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI