+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

BIOS (Basic Input/Output System) - définition

BIOS (Basic Input/Output System) est le système d'entrée/sortie de base présent dans les ordinateurs personnels, agissant comme un intermédiaire entre le matériel et le système d'exploitation. Le BIOS est un ensemble d'instructions stockées dans la mémoire non volatile de la carte mère, le plus souvent sous la forme d'une puce ROM flash ou EEPROM, qui démarre immédiatement lors de la mise sous tension de l'ordinateur.

Sa tâche principale est d'initialiser et de tester les composants matériels dans le cadre de la procédure POST (Power-On Self Test), puis de charger le programme de démarrage du système d'exploitation à partir d'un périphérique de stockage de données. Dans ce contexte, le BIOS est responsable de la communication avec des dispositifs tels que le clavier, le disque dur, le lecteur optique ou la carte graphique au niveau le plus bas. Ses fonctions incluent également la fourniture d'une couche d'abstraction qui permet au système d'exploitation un accès de base au matériel même avant de charger ses propres pilotes.

Le BIOS contient également une interface de configuration connue sous le nom de Setup Utility, permettant à l'utilisateur de définir manuellement les paramètres de fonctionnement de l'ordinateur, tels que la priorité de démarrage, les paramètres de RAM, l'horloge du processeur ou les paramètres de sécurité. Depuis le début du 21ème siècle, le BIOS classique a été progressivement remplacé par l'UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), offrant une fonctionnalité plus large, une interface utilisateur graphique et un meilleur support pour les technologies modernes telles que les grands disques durs et le démarrage sécurisé.

Bien que le BIOS fonctionne indépendamment du système d'exploitation, son bon fonctionnement est crucial pour la stabilité et la fonctionnalité de l'ensemble de l'ordinateur. Le fabricant de la carte mère peut fournir des mises à jour du BIOS pour améliorer la compatibilité, augmenter les performances ou corriger des bugs.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI