+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Mémoire non volatile - définition

La mémoire non volatile est un type de mémoire informatique qui conserve les données stockées même lorsque l'alimentation est coupée. Contrairement à la mémoire éphémère , telle que la DRAM, la mémoire non volatile permet de stocker des informations de manière permanente sans avoir à les rafraîchir périodiquement. Elle est à la base du fonctionnement de nombreux appareils électroniques, des systèmes intégrés aux ordinateurs personnels et aux serveurs.

La technologie des mémoires non volatiles englobe une variété de solutions physiques et structurelles, y compris les mémoires à semi-conducteurs telles que EEPROM, Flash, MRAM ou les mémoires résistives. Ce qu'elles ont en commun, c'est la capacité d'écrire et de lire des données de manière répétée, tout en conservant l'information pendant de longues périodes de temps - de quelques mois à plusieurs années. Selon le type, l'accès aux données stockées peut être séquentiel ou direct, ce qui influe sur la vitesse de fonctionnement et l'application d'une puce donnée.

Dans la pratique, la mémoire non volatile est utilisée pour stocker [le micrologiciel (firmware), les configurations du système, le code de démarrage, et aussi comme stockage - sous la forme de supports tels que les disques SSD, les cartes mémoire, les lecteurs flash ou ROM. Grâce à leur capacité croissante et à leur taille réduite, ces types de puces ont également trouvé leur place dans les systèmes électroniques mobiles et portables, où la faible consommation d'énergie et la résistance aux facteurs externes sont cruciales.

Les solutions actuelles basées sur la mémoire non volatile intègrent également des mécanismes de protection contre la perte de données, tels que la correction d'erreurs, la cryptographie et la détection de l'usure des cellules. Les paramètres d'endurance d'écriture, de vitesse de fonctionnement, de rétention des données et le nombre de cycles d'écriture et d'effacement sont également importants et déterminent l'efficacité et la fiabilité de ces mémoires dans les applications industrielles, grand public et spécialisées.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI