+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Mémoire fugace - définition

La mémoire flottante est un type de mémoire informatique qui ne stocke les données que lorsque l'alimentation est active. Une fois la source d'alimentation coupée, toute information stockée est irrémédiablement perdue. Ce type de mémoire est principalement utilisé comme mémoire opérationnelle, pour stocker temporairement des données pendant que le système fonctionne, à la fois dans les ordinateurs généraux et dans les systèmes embarqués.

La mémoire éphémère se caractérise par une vitesse d'accès élevée aux données, ce qui la rend adaptée aux applications nécessitant un échange intensif d'informations dans un court laps de temps. Les types de mémoire éphémère les plus courants sont la DRAM (Dynamic Random Access Memory) et la SRAM (Static Random Access Memory). La DRAM stocke les données dans des condensateurs qui doivent être rafraîchis périodiquement, tandis que la SRAM utilise des bascules bistables qui conservent un état logique tant qu'elles sont alimentées.

La mémoire vive joue un rôle clé dans le traitement des données , en agissant comme un lien intermédiaire entre le stockage plus lent et le processeur rapide. Elle stocke le code du programme en cours d'exécution, les variables temporaires, les tampons de données et le contexte du système d'exploitation. Par conception, cette mémoire est conçue pour une latence aussi faible que possible et une bande passante élevée, tout en maintenant un niveau acceptable de consommation d'énergie.

Malgré le manque de durabilité des données stockées, la mémoire éphémère est un composant indispensable des systèmes numériques modernes. Ses paramètres techniques, tels que le temps d'accès, la capacité, la consommation d'énergie et le coût unitaire, sont des critères importants dans la conception des circuits électroniques et des architectures informatiques. Elle coexiste avec les mémoires non volatiles , formant ensemble une hiérarchie de mémoires qui assure un équilibre entre les performances, la durabilité et les aspects économiques du fonctionnement du système.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI