+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un Bloc De Données est l'unité organisationnelle de base de l'information utilisée dans les systèmes informatiques pour stocker, transmettre et traiter les données. Il représente une portion définie et logiquement cohérente d'informations de longueur fixe ou variable qui est traitée comme un tout dans le contexte des opérations sur disque, des transmissions par réseau ou de la gestion de la mémoire.
Dans les systèmes de fichiers, un bloc de données est la plus petite portion de données qu'un système peut physiquement stocker sur un support de stockage, tel qu'un disque dur ou un disque SSD. La taille de ce bloc - appelée taille du bloc système - affecte l'efficacité de l'utilisation de l'espace disque et la vitesse des opérations d'E/S . Une taille trop importante peut entraîner un gaspillage d'espace (ce que l'on appelle la "fragmentation interne") et une taille trop petite peut entraîner des opérations d'E/S excessives .
Dans la mémoire opérationnelle, les blocs de données sont importants pour la gestion des ressources par le système d'exploitation, en particulier dans le contexte de l'allocation et de la libération de la mémoire, ou dans le fonctionnement des caches . Dans les réseaux informatiques , un bloc de données peut représenter un segment transmis dans une trame de protocole de communication, où il contient des informations sur l'utilisateur et des données de contrôle telles que des en-têtes, des sommes de contrôle ou des identifiants.
Dans le contexte des bases de données et de la programmation, un bloc de données est parfois une structure logique contenant un ensemble d'enregistrements, de variables ou de pointeurs utilisés pendant les opérations d'écriture, de lecture et de traitement des données en mémoire ou sur disque. Dans de nombreux systèmes, tels que les PLC ou les systèmes embarqués, le terme fait référence à un espace d'adressage ordonné avec des données d'entrée, de sortie ou temporaires traitées par des applications de contrôle.
Le bloc de données est donc un concept universel en informatique et en électronique numérique, pertinent pour l'efficacité des systèmes, l'intégrité des données et l'ordre logique des données.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.