+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le Bootloader est un programme spécial qui s'exécute en premier après la mise sous tension d'un ordinateur ou d'un système à microprocesseur. Sa tâche principale est d'initialiser et de préparer l'environnement matériel et de transférer le contrôle au système d'exploitation ou au programme utilisateur approprié. Le chargeur de démarrage fonctionne à bas niveau et est généralement stocké dans une mémoire permanente non volatile, ce qui lui permet de fonctionner indépendamment du système d'exploitation.
Dans les systèmes intégrés, le chargeur d'amorçage peut également servir d'interface pour la programmation de la mémoire flash du microcontrôleur, ce qui permet d'effectuer des mises à jour logicielles sans avoir recours à un programmateur externe. Cela permet le chargement à distance du code d'application, souvent via le port série, USB, Ethernet ou d'autres canaux de communication . Dans de nombreux cas, le chargeur de démarrage offre une sécurité contre les manipulations non autorisées, par exemple en vérifiant les signatures numériques ou les mots de passe d'accès.
Dans l'architecture des ordinateurs personnels, le chargeur d'amorçage est chargé de localiser le système d'exploitation sur le support de stockage, de charger son image dans la mémoire d'exploitation et de lancer son exécution. Les chargeurs d'amorçage les plus répandus, tels que GRUB (GNU GRUB) ou Windows Boot Manager, permettent de choisir entre plusieurs systèmes d'exploitation installés sur un seul appareil. Ils comprennent souvent des menus de démarrage et des mécanismes de diagnostic et de récupération du système.
En raison de son rôle clé dans le processus de démarrage, le chargeur de démarrage doit être fiable, petit et rapide. Son architecture est étroitement liée à la puce matérielle d'un appareil particulier, ce qui signifie que les différentes plateformes nécessitent des versions spécifiques de ce logiciel. Dans de nombreuses applications, le chargeur de démarrage est considéré comme un composant critique pour la sécurité et l'intégrité de l'ensemble du système.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.