+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le traitement des signaux numériques (DSP) est une branche de la technologie et de l'informatique qui traite de l'analyse, de la modification et de l'interprétation des signaux représentés sous forme numérique. Le processus consiste à traiter mathématiquement des données codées sous forme de séquences de nombres, créées à la suite de l'échantillonnage et la quantification de signaux analogiques, tels que le son, l'image ou les ondes radio. Le traitement est effectué à l'aide d'algorithmes spécialisés , mis en œuvre soit par logiciel, soit par matériel - dans des microprocesseurs de signaux, des FPGA ou des systèmes intégrés.
Contrairement au traitement analogique, la technologie numérique permet un contrôle précis des opérations, du stockage, de la transmission et du filtrage des signaux avec une influence minimale du bruit et des interférences. Par conséquent, le traitement numérique des signaux est applicable à un très large éventail de technologies - des communications sans fil et des systèmes radar à la télévision numérique, en passant par les diagnostics médicaux et la reconnaissance vocale.
Un aspect essentiel du DSP est la capacité de modifier le signal de manière sélective et reproductible, ce qui permet d'éliminer les interférences, d'extraire les informations souhaitées ou de compresser les données . Des opérations telles que la transformation de Fourier, le filtrage numérique ou la correction d'erreurs sont des outils fondamentaux dans ce domaine. Le DSP joue également un rôle important dans la mise en œuvre de systèmes en temps réel, où le traitement doit être effectué avec un délai minimum.
Le développement du traitement numérique du signal a été rendu possible par les progrès de la microélectronique et de la théorie de l'information , et son utilisation continue de croître avec le développement des appareils mobiles, des systèmes intelligents et de la technologie IoT.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.