+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le temps de propagation est une grandeur physique qui définit le délai entre le moment où un signal est transmis et son arrivée au point de réception sur un support de transmission spécifique. Ce paramètre est d'une importance capitale dans les télécommunications, l'électronique numérique et les systèmes informatiques, où la vitesse de traitement des données et la synchronisation des signaux sont importantes. Dans le contexte des circuits logiques, il s'agit du temps qui s'écoule entre un changement d'état à l'entrée et l'apparition d'un changement d'état correspondant à la sortie.
Dans les environnements de transmission tels que les câbles électriques, les fibres optiques ou les canaux radio, le temps de propagation dépend des propriétés du support, plus précisément de sa vitesse de phase, qui est elle-même dérivée de la perméabilité diélectrique et magnétique du matériau. Plus la vitesse du signal est élevée dans un milieu donné, plus le temps de propagation par unité de longueur est court. Dans la pratique, on considère que dans les conducteurs électriques, les signaux se propagent à une vitesse proche des 2/3 de la vitesse de la lumière dans le vide, tandis que dans les fibres optiques, la vitesse est légèrement inférieure.
En électronique numérique, le temps de propagation d'une porte logique ou d'un autre composant de circuit intégré affecte la fréquence maximale de fonctionnement de l'ensemble du système. Les contraintes imposées par la propagation des signaux sont particulièrement importantes dans la conception de circuits synchrones, où la cohérence temporelle entre les signaux de contrôle et de données est requise. La non-uniformité des temps de propagation peut conduire à des erreurs logiques, à des retards critiques ou au phénomène de "timing gambles". Le temps de propagation est également analysé dans le contexte de la conception des réseaux informatiques , où il affecte la qualité des connexions et le temps de réponse des applications dans les systèmes distribués.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.