+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Fibre optique - définition

Une fibre optique est un guide d'onde optique diélectrique conçu pour guider les ondes électromagnétiques dans la lumière visible ou dans l'infrarouge proche par le phénomène de réflexion interne totale. L'élément clé de la conception d'une fibre optique est un cœur constitué d'un matériau à indice de réfraction élevé, entouré d'une gaine dont l'indice de réfraction est légèrement inférieur, ce qui permet de piéger efficacement la lumière à l'intérieur du cœur et de la propager sur des distances considérables avec une perte d'énergie minimale.

Les fibres optiques constituent le principal support de transmission dans les systèmes de communication optique modernes, permettant la transmission de données à des débits très élevés et avec un délai minimal. Elles peuvent être monomodes ou multimodes, en fonction du diamètre de l'âme et du nombre de modes de propagation de la lumière possibles. Dans les fibres optiques monomodes, le signal optique se propage le long d'un seul chemin de propagation, ce qui minimise la dispersion modale et permet la transmission sur de très longues distances, caractéristique des systèmes de télécommunications transcontinentaux.

Les fibres optiques sont également utilisées dans la technologie des capteurs optiques, en médecine (par exemple, l'endoscopie par fibre optique), dans l'industrie de l'énergie et dans les systèmes laser. Les paramètres importants qui caractérisent les fibres optiques sont l'atténuation du signal optique, la dispersion chromatique, la fenêtre de transmission et la résistance mécanique et environnementale. Les technologies modernes des fibres optiques, telles que le multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM), permettent de transmettre simultanément plusieurs canaux de données de longueurs d'onde diverses sur une seule fibre optique, ce qui augmente considérablement son débit . La fabrication des fibres optiques nécessite des procédés technologiques précis, tels que la méthode VAD, MCVD ou OVD, afin de contrôler la pureté du matériau et la structure des couches de l'âme et de la gaine.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI