+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
L'infrarouge (IR, Infrared) est la gamme de rayonnements électromagnétiques au-delà de l'extrémité rouge de la lumière visible, dans la gamme de longueurs d'onde allant d'environ 780 nanomètres à 1 millimètre. Bien qu'invisible pour l'œil humain, l'infrarouge est perçu comme de la chaleur car de nombreux objets qui émettent des rayonnements IR sont des corps dont la température est supérieure au zéro absolu. Ce phénomène est dû aux vibrations des particules et à l'émission thermique, ce qui fait de l'infrarouge un domaine de recherche important en physique, en ingénierie et en technologie des capteurs.
Le spectre infrarouge est divisé en plusieurs sous-bandes, dont le proche infrarouge (NIR), l'infrarouge moyen (MIR) et l'infrarouge lointain (FIR), chacune ayant des applications dans différents domaines technologiques. L'infrarouge proche est le plus souvent utilisé pour la transmission de données dans des systèmes sans fil simples tels que les télécommandes ou les interfaces optiques, où de petites diodes émettrices et des photodétecteurs sont utilisés. L'infrarouge moyen et l'infrarouge lointain sont dominés par des applications liées à l'imagerie thermique, à la spectroscopie et au diagnostic des matériaux.
Les technologies IR sont utilisées dans les systèmes de surveillance, les capteurs de mouvement, les communications optiques, la médecine, l'automatisation des bâtiments et l'industrie. Un aspect technique important est que le rayonnement infrarouge peut pénétrer certains matériaux inaccessibles à la lumière visible, mais qu'il est en même temps fortement absorbé par l'eau et la vapeur d'eau atmosphérique, ce qui limite sa portée dans les environnements ouverts.
Les phénomènes infrarouges comprennent l'émission, l'absorption , la réflexion et la transmission d'ondes électromagnétiques dans cette gamme, qui est utilisée dans la conception d'optiques, de filtres spectraux, de détecteurs et de sources de rayonnement. Les capteurs IR peuvent être non refroidis (par exemple bolométriques) ou refroidis par cryogénie, en fonction des exigences de sensibilité et de plage de détection. En raison de sa capacité à détecter l'énergie thermique, l'IR est également à la base des systèmes d'imagerie thermique et des technologies de détection de présence.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.