+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Détecteur de cristaux - définition

Le Détecteur De Cristaux est un composant utilisé dans les systèmes de réception radio historiques pour détecter les signaux modulés en amplitude. Il fonctionne en redressant une onde radio pour extraire les informations contenues dans son enveloppe, le signal audio. Le composant clé du détecteur de cristaux est la jonction semi-conductrice, qui était à l'origine un minéral naturel tel que la galène (sulfure de plomb) lié à un mince fil de contact appelé "chat".

Le phénomène utilisé dans le détecteur est basé sur les caractéristiques de conduction non linéaires du semi-conducteur, qui permet un flux de courant unidirectionnel et la séparation de la composante basse fréquence de la porteuse. Un tel détecteur ne nécessite pas d'alimentation externe car il tire son énergie directement de l'onde radio reçue, ce qui en fait un système passif.

Bien que le détecteur à cristal ait été supplanté par des systèmes électroniques plus avancés, il représente une étape importante dans l'histoire de l'électronique radio et de l'électronique à semi-conducteurs. Son fonctionnement illustre les lois fondamentales de l'ingénierie électrique et le fonctionnement de systèmes de détection simples. De nos jours, il est principalement utilisé à des fins éducatives et expérimentales, notamment pour la construction de récepteurs de détection simples qui ne nécessitent pas de piles ou d'autres sources d'énergie. Les équivalents modernes des cristaux historiques sont les diodes de germanium à l'état solide, qui offrent des propriétés de redressement similaires à une faible tension de seuil.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI