+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
L'électricité statique est un phénomène physique associé à l'accumulation d'une charge électrique à la surface d'un corps qui n'est pas en état de conduction. Elle résulte de la séparation des charges électriques, généralement due à la friction, au contact ou à l'induction électrostatique entre différents matériaux. Contrairement au courant électrique, qui implique le flux d'électrons, l'électricité statique fait référence à un état dans lequel les charges restent au repos, s'accumulant souvent localement et maintenant un potentiel électrique par rapport à leur environnement pendant un certain temps.
Le processus de l'électricité statique implique le transfert d'électrons d'un corps à un autre, ce qui entraîne un excès de charge négative à un endroit et un déficit à un autre. Ces corps chargés interagissent entre eux selon la loi de Coulomb et la charge accumulée peut entraîner des phénomènes tels que des étincelles, des décharges corona ou l'attraction de petites particules. Dans de nombreux cas, la décharge électrostatique se produit rapidement et s'accompagne d'une émission de lumière, de son et de chaleur.
L'électricité statique est couramment observée dans la vie de tous les jours, par exemple lorsqu'on enlève un vêtement en plastique, qu'on se peigne les cheveux secs ou qu'on marche sur un tapis dans une pièce sèche. Dans l'industrie et la technologie, elle peut provoquer des interférences avec les équipements électroniques, endommager les composants semi-conducteurs et entraîner des risques d'incendie dans les environnements combustibles. C'est pourquoi des mesures de protection telles que la mise à la terre, les ionisateurs d'air, les bandes antistatiques ou les matériaux électroconducteurs appropriés sont utilisées.
Les phénomènes d'électricité statique sont également importants dans la peinture électrostatique, la séparation des matériaux, l'impression et la filtration de l'air. En sciences naturelles et en ingénierie, l'électricité statique est le point de départ de l'analyse d'interactions électrostatiques plus complexes et des propriétés des matériaux diélectriques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.