+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
L'EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) est une mémoire semi-conductrice non volatile dont le contenu peut être écrit et effacé à plusieurs reprises, contrairement à la ROM classique . Conçue pour stocker en permanence des données susceptibles d'être modifiées au cours de la phase de développement ou d'entretien d'un appareil, l'EPROM représente une étape importante dans le développement de la technologie des mémoires numériques.
La structure de la cellule de mémoire EPROM est basée sur des transistors à porte flottante. *il s'agit d'une porte flottante isolée capable de stocker une charge électrique. Les données sont écrites en injectant des électrons dans cette porte par la méthode de l'effet tunnel ou par le phénomène de l'avalanche. La présence ou l'absence de charge dans la porte modifie les propriétés conductrices du transistor, ce qui correspond aux états logiques stockés.
L'effacement du contenu de l'EPROM est effectué à l'aide d'un rayonnement ultraviolet, qui élimine la charge accumulée dans les portes flottantes, ramenant les cellules à un état non sauvegardé. C'est pourquoi les puces EPROM sont équipées d'une fenêtre de quartz transparente qui permet d'exposer l'intérieur de la structure de silicium. Le processus d'effacement nécessite une exposition précise et est relativement long, ce qui limite son utilité par rapport à des types de mémoire plus récents.
En raison de sa durabilité et de sa reprogrammabilité, l'EPROM a été largement utilisée dans les systèmes embarqués, les équipements de test, les contrôleurs industriels et les circuits qui nécessitent une conservation des données sans alimentation. Toutefois, au fil du temps, elle a été supplantée par les mémoires EEPROM et Flash, qui offrent un moyen plus simple et plus rapide d'effacer et d'écrire des données sans avoir recours à la lumière UV.
Malgré les limitations technologiques, les EPROM ont joué un rôle important dans le développement de la microélectronique et sont encore utilisées aujourd'hui dans des applications spécifiques où la fiabilité et la résistance à l'écrasement accidentel des données sont importantes.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.