+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

FDDI - définition

[FDDI (Fiber Distributed Data Interface) est une norme de réseau local (LAN)](/ca/fr/news/library-articles/page/69156/) de classe MAN développée pour la transmission de données à grande largeur de bande en utilisant la fibre comme support de transmission. Cette technologie a été conçue par l'organisation ANSI (American National Standards Institute) dans les années 1980 comme une solution fiable et efficace pour les réseaux de campus à grande distance et les environnements d'entreprise nécessitant une grande disponibilité et une immunité aux interférences électromagnétiques.

La FDDI fonctionne au niveau des couches physique et de liaison de données du modèle OSI, en utilisant une topologie en anneau à jeton avec un mécanisme d'anneau à jeton. Dans une configuration typique, elle utilise deux anneaux de fibres indépendants : un anneau principal pour la transmission des données et un anneau de réserve (redondant) comme chemin de repli en cas de défaillance physique ou logique. Cela permet d'atteindre un niveau élevé de fiabilité et de résistance aux interruptions de transmission.

La vitesse de transmission des données de la norme FDDI est de 100 Mbps, ce qui, à l'époque de son développement, dépassait de loin les capacités des réseaux classiques Ethernet. C'est pourquoi FDDI a trouvé sa place dans des systèmes à forte consommation de bande passante tels que les bases de données, les serveurs de fichiers et les systèmes informatiques distribués. Bien que la spécification originale prévoyait l'utilisation de fibres optiques, une version de FDDI-CDDI (Copper Distributed Data Interface) a également été développée, permettant une utilisation limitée de câbles en cuivre.

Le protocole de gestion de l'accès au support FDDI est basé sur la transmission de jetons, ce qui permet un contrôle déterministe du trafic et évite les collisions. En outre, la norme comprend des mécanismes de surveillance et d'auto-configuration de l'anneau, ce qui permet de rétablir rapidement les connexions en cas de panne. Au cours des années suivantes, FDDI a été progressivement remplacé par les technologies Gigabit Ethernet et les solutions à fibre optique basées sur les protocoles IP, mais il est encore parfois utilisé dans certains systèmes industriels ou de télécommunications spécialisés en raison de ses propriétés déterministes et de son fonctionnement stable.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI