+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le filtre de Wiener est un filtre numérique ou analogique optimal utilisé dans la théorie du traitement du signal pour minimiser l'erreur quadratique moyenne entre le signal original et son estimation à partir de la version déformée. Développé par Norbert Wiener, ce filtre appartient à la classe des filtres statistiques et base son fonctionnement sur la connaissance des caractéristiques statistiques du signal et du bruit. Son objectif principal est de reconstruire le signal aussi fidèlement que possible en présence d'un bruit additif avec un spectre de puissance connu.
D'un point de vue technique, le filtre de Wiener réalise une opération de filtrage inverse dans le domaine fréquentiel ou une corrélation dans le domaine temporel, tout en tenant compte de la présence du bruit et des caractéristiques du signal source. Il fonctionne comme un filtre adapté au signal, prenant en compte la distorsion et le bruit, ce qui le distingue des filtres classiques passe-bas ou passe-bande, qui ne sont pas conçus en se basant sur le critère d'optimisation de l'erreur d'estimation.
Dans sa version numérique, le filtre de Wiener peut être implémenté comme un filtre FIR ou IIR, selon les caractéristiques de la tâche et les données disponibles. Une caractéristique clé de son implémentation est la nécessité de connaître la fonction d'autocorrélation du signal et la fonction de corrélation mutuelle entre le signal d'entrée et la sortie attendue. Dans les applications pratiques, une version adaptative du filtre de Wiener, par exemple l'algorithme des moindres carrés moyens (LMS), est souvent utilisée pour s'adapter en temps réel aux conditions changeantes du signal et du bruit.
Les applications du filtre de Wiener incluent la réduction du bruit dans la transmission de données, le traitement d'image, les systèmes de communication, le radar, le sonar et dans le diagnostic médical, où il est nécessaire d'extraire un signal à partir d'une mesure déformée ou incomplète. Grâce à sa capacité à prendre en compte les propriétés statistiques des signaux, il est considéré comme l'un des outils les plus efficaces dans le domaine de l'estimation et du filtrage optimal.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.