+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Photorésine - définition

Une Photorésistance (alias résistance dépendante de la lumière, LDR - Light Dependent Resistor) est un composant électronique dont la résistance varie en fonction de l'intensité de la lumière qui l'éclaire. Dans l'obscurité, sa résistance est très élevée (même de l'ordre du mégohm), alors que lorsque la lumière augmente, la résistance diminue, souvent jusqu'à plusieurs centaines de ohms (Ω). Ce phénomène est dû à l'effet de photoconductivité - dans un matériau actif semi-conducteur (généralement du sulfure de cadmium, CdS), la lumière génère des porteurs de charge supplémentaires, ce qui augmente la conductivité.

Les photorésistances sont des éléments passifs sans tension interne ni source de courant. Ils ne présentent pas de polarisation, ce qui signifie qu'ils peuvent être incorporés dans un circuit à volonté, sans tenir compte du sens du courant. Leur fonctionnement dépend principalement de la longueur d'onde de la lumière et de la température ambiante, ce qui affecte leur sensibilité et leur temps de réponse . La réponse d'une photorésistance aux variations d'éclairement n'est pas instantanée, elle est caractérisée par un certain retard (temps de montée et temps de descente), c'est pourquoi elle n'est pas adaptée à la détection d'impulsions rapides de lumière.

En raison de leur simplicité de fonctionnement, de leur faible prix et de leur facilité d'intégration dans les circuits analogiques, les photorésistances sont utilisées dans les capteurs de lumière, les systèmes de contrôle automatique de l'éclairage, les dispositifs électroniques qui réagissent aux variations de luminosité et les systèmes simples d'alarme ou de mesure. Toutefois, en raison de l'utilisation de composés contenant du cadmium, leur utilisation peut être restreinte par les réglementations sur les substances dangereuses (par exemple, la directive RoHS).

Photorésistances

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI