+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le Hadron est une particule complexe soumise à l'interaction forte, l'une des quatre forces fondamentales de la physique. Il est constitué de quarks liés en permanence par des gluons selon les principes de la chromodynamique quantique (QCD). Les hadrons sont divisés en deux groupes principaux : les baryons, constitués de trois quarks (par exemple les protons et les neutrons), et les mésons, qui sont des systèmes quark-antiquark. Contrairement aux particules élémentaires, les hadrons ont une structure interne et sont susceptibles de se désintégrer dans des conditions d'énergie appropriées.
Du point de vue de la physique des particules, les hadrons jouent un rôle fondamental dans la description de la matière nucléaire. Les protons et les neutrons, en tant que baryons, forment les noyaux atomiques, qui sont à la base de l'existence de la matière visible. Bien que les mésons soient difficiles à cerner et qu'ils résultent généralement de processus à haute énergie, leur étude fournit des informations précieuses sur la force nucléaire et la dynamique des quarks.
Les propriétés des hadrons, telles que la masse, la charge électrique , le spin ou la durée de vie, résultent de la configuration des quarks et de leurs interactions. Les hadrons ne peuvent exister isolément en tant que quarks individuels - ils forment toujours des systèmes de couleur neutre selon le principe de confinement. Ils se distinguent ainsi des leptons, qui ne sont pas soumis aux interactions fortes.
](/ca/fr/news/library-articles/page/68672/)La physique expérimentale moderne, notamment les expériences menées dans les accélérateurs de particules [, tels que le Grand collisionneur de hadrons (LHC), se concentre sur l'analyse des réactions impliquant des hadrons, sur la recherche de nouveaux types de hadrons et sur la vérification des modèles théoriques décrivant la structure de la matière au niveau subatomique. Ces recherches permettent de mieux comprendre les mécanismes responsables de la stabilité des noyaux atomiques et de l'évolution de l'Univers.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.