+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Jeux de hasard - définition

Le danger dans les systèmes numériques est le phénomène d'un changement indésirable et à court terme de l'état logique du signal de sortie qui se produit malgré des valeurs constantes ou prévisibles des signaux d'entrée. Il résulte des différences de temps de propagation des signaux dans les différents chemins logiques, ce qui entraîne une incohérence temporaire de l'état logique qui peut perturber le fonctionnement du système. Les risques sont particulièrement importants dans les circuits combinatoires , les compteurs, les registres et tout système fonctionnant de manière synchrone, où même une brève impulsion peut affecter un changement d'état incorrect.

L'apparition de paris est une conséquence des propriétés physiques des portes logiques réelles , qui - contrairement aux modèles idéaux - ne changent pas d'état immédiatement, mais avec un retard qui dépend de leur conception et de leur charge. Les variations de ces délais peuvent conduire à une situation où la sortie du circuit prend la mauvaise valeur logique pendant une fraction de microseconde, même si l'état des entrées ne devrait théoriquement pas en être la cause.

Les dangers peuvent être classés comme statiques, dynamiques et fonctionnels, entre autres, en fonction de la nature du signal erroné et du contexte dans lequel il se produit. Dans la pratique, leur présence rend difficile la conception de systèmes numériques fiables, en particulier dans les circuits à haute fréquence ou lorsque les signaux sont transmis à des composants sensibles aux impulsions d'interférence.

Des techniques de conception appropriées, telles que la synchronisation des signaux, l'insertion de délais supplémentaires, la conception tolérante aux erreurs temporelles ou l'utilisation de circuits séquentiels avec des formes d'ondes d'horloge contrôlées avec précision, sont utilisées pour minimiser le risque de jeux de hasard. La vérification de la présence de jeux de hasard est une étape importante de l'analyse temporelle dans la conception de circuits numériques et est souvent assistée par des outils de simulation.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI