+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Holographie - définition

L'holographie est une branche de l'optique et une technologie d'enregistrement et de reconstruction d'informations tridimensionnelles sur des objets, basée sur les phénomènes d'interférence et de diffraction de la lumière. Contrairement aux techniques d'imagerie traditionnelles, qui ne saisissent que l'intensité de la lumière réfléchie par une surface, l'holographie permet d'enregistrer à la fois l'amplitude et la phase d'une onde lumineuse se propageant à partir d'un objet. Cela permet la reconstruction ultérieure d'une image spatiale qui reflète fidèlement la profondeur et la perspective de la scène.

Le processus de création d'un hologramme nécessite l'utilisation d'une source de lumière cohérente - le plus souvent un laser - qui est divisée en un faisceau de référence et un faisceau qui illumine l'objet. Les ondes réfléchies par l'objet interfèrent avec le faisceau de référence sur un support photosensible (émulsion photographique, plaque photopolymère), créant un enregistrement interférentiel de la distribution des phases. L'image 3D est reconstruite en exposant l'hologramme enregistré à un faisceau de référence identique, qui reproduit le champ d'ondes émis à l'origine par l'objet.

L'holographie est utilisée dans de nombreux domaines de la science et de la technologie : de la microscopie holographique aux enregistrements optiques à très haute densité de données, en passant par la biométrie, les systèmes de sécurité des documents et les affichages holographiques. Les techniques d'holographie numérique permettent le traitement numérique et la reconstruction des ondes lumineuses enregistrées par des matrices CCD , ce qui combine l'optique classique et le traitement moderne des signaux. Dans les technologies émergentes de réalité mixte et les interfaces spatiales, l'holographie agit comme un support clé pour générer des visualisations 3D immersives sans avoir besoin de lentilles ou de lunettes spéciales.

Convertisseurs CCD A/D

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI