+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
HSPA (High Speed Packet Access) est un terme générique désignant un ensemble d'extensions de la technologie UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), développées pour augmenter la bande passante et les performances de transmission de paquets dans les réseaux de troisième génération (3G). Cette technologie comprend deux éléments principaux : HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), chargé d'accélérer la transmission des données vers l'utilisateur, et HSUPA (High Speed Uplink Packet Access), qui améliore les performances dans la direction de l'utilisateur vers le réseau.
Le HSPA a été défini par le 3GPP (3rd Generation Partnership Project) comme une évolution des systèmes WCDMA, permettant des vitesses de transfert de données beaucoup plus élevées et une réduction du temps de réponse (latence), ce qui a considérablement amélioré le confort d'utilisation des services Internet mobiles. La mise en œuvre du HSPA a permis d'atteindre des vitesses de plusieurs mégabits par seconde pour le téléchargement de données et de plusieurs mégabits pour le chargement, ce qui, au moment de son introduction, représentait une percée dans le domaine de la transmission mobile.
Le HSPA repose sur la gestion dynamique des ressources radio, le codage et la modulation adaptatifs et la réduction des temps d'accès aux canaux. Le système utilise des techniques d'accès multiple basées sur le partitionnement des canaux en fonction du temps et du code, ainsi qu'une fonctionnalité améliorée de la couche MAC, qui est responsable de l'allocation efficace de la bande passante et de la retransmission des paquets erronés. Cela permet une meilleure utilisation du spectre disponible et l'adaptation des paramètres de transmission aux conditions de propagation actuelles.
Le HSPA a joué un rôle clé dans le développement des réseaux mobiles à large bande, en assurant la transition entre les technologies 3G et les systèmes LTE. Bien qu'il soit aujourd'hui progressivement remplacé par des solutions plus récentes, il reste un élément important de l'infrastructure de télécommunications dans de nombreuses régions du monde, en particulier là où les réseaux de quatrième génération ne sont pas encore largement disponibles.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.