+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) est une norme de troisième génération (3G) pour les systèmes de téléphonie mobile, élaborée dans le cadre de l'initiative IMT-2000 de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et développée par l'organisation 3GPP (3rd Generation Partnership Project).](/ca/fr/news/library-articles/page/69482/) Son objectif premier était de fournir une largeur de bande [et une qualité de services de données et de voix nettement supérieures à celles des systèmes de deuxième génération (GSM), tout en maintenant la compatibilité avec l'infrastructure existante.
L'UMTS utilise la technique d'accès radio WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), qui permet la transmission simultanée de plusieurs signaux dans la même bande de fréquences, en utilisant des codes de séparation de l'utilisateur. Cette technologie garantit une meilleure utilisation des ressources radio disponibles, une plus grande résistance aux interférences et une gestion plus souple du trafic sur le réseau. L'UMTS fonctionne généralement dans les bandes de 2100 MHz, bien qu'il soit également possible de fonctionner dans d'autres bandes, en fonction de la région et de la disponibilité du spectre.
La structure du réseau UMTS se compose de plusieurs couches fonctionnelles, notamment la couche radio (UTRAN - UMTS Terrestrial Radio Access Network), le réseau central et les systèmes de gestion des services. L'introduction de la technologie des paquets (par exemple HSPA - High Speed Packet Access) a permis d'atteindre des vitesses de transmission allant jusqu'à plusieurs mégabits par seconde, ce qui permet de prendre en charge des applications multimédias, des vidéoconférences, l'internet mobile et des services basés sur la localisation.
L'UMTS a représenté une étape de transition importante entre les systèmes vocaux classiques et les solutions modernes à large bande telles que le LTE et la 5G. Grâce à son architecture souple et à sa conception modulaire, il a été progressivement développé et intégré dans les générations suivantes, permettant une transition en douceur des opérateurs et des utilisateurs vers des technologies de communication mobile plus avancées.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.