+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un Inclinomètre est un instrument de mesure utilisé pour déterminer l'angle d'inclinaison d'un objet par rapport à un niveau de référence choisi, généralement par rapport au plan horizontal. Selon leur conception, les inclinomètres peuvent mesurer une inclinaison unidimensionnelle ou bidimensionnelle, en fournissant des informations sur la déviation dans un ou deux axes perpendiculaires. Ils sont utilisés dans le génie civil, la géotechnique, la mécanique, la robotique, l'automatisation industrielle et également dans les systèmes de navigation.
Le fonctionnement d'un inclinomètre repose sur la détection d'un changement de position par rapport à un vecteur de force gravitationnelle. Dans les dispositifs analogiques, ce changement est réalisé par des composants mécaniques tels que des pendules, des bulles d'air dans un liquide ou des masses mobiles. Les modèles modernes utilisent des capteurs MEMS (micro-électromécaniques) , qui mesurent les accélérations gravitationnelles et les convertissent en angles d'inclinaison. Ces dispositifs offrent une grande précision et peuvent être intégrés dans des systèmes électroniques, permettant la lecture numérique et la transmission de données.
Les inclinomètres sont particulièrement utiles pour surveiller la stabilité des ouvrages d'art tels que les barrages, les ponts, les bâtiments ou les remblais, où même de petites déviations peuvent indiquer des déformations ou un risque structurel. En géotechnique, ils sont utilisés pour mesurer les déplacements dans les sols ou les pentes en plaçant des sondes dans des trous de mesure spéciaux. En robotique et en électronique mobile, ils servent de capteurs d'orientation, permettant la stabilisation de la plate-forme et la correction de la trajectoire.
La précision de mesure d'un inclinomètre dépend de sa conception, de sa plage de mesure, de sa résistance aux interférences et de la qualité de son étalonnage. Dans de nombreuses applications, la résistance aux vibrations, aux fluctuations de température et à d'autres facteurs environnementaux est également importante. En combinaison avec d'autres capteurs, tels que les gyroscopes ou les magnétomètres , les inclinomètres font partie de systèmes complexes de navigation inertielle et de diagnostic technique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.