+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le Calorimètre est un instrument de mesure utilisé pour déterminer la quantité de chaleur échangée au cours de processus physiques, chimiques ou biologiques. Son fonctionnement est basé sur le principe du bilan énergétique, selon lequel une variation de la température d'un système contrôlé permet de calculer l'énergie thermique transférée ou absorbée à la suite d'une réaction, de transformations de phase ou d'interactions matérielles. En tant que discipline scientifique, la calorimétrie est utilisée aussi bien dans les laboratoires de chimie que dans l'ingénierie des matériaux, la biologie, la pharmacie ou la technologie thermique.
La conception de base d'un calorimètre est un récipient scellé dans lequel se déroule le processus étudié, ainsi qu'un système de mesure précis de la température et du volume. Dans les modèles simples, le calorimètre consiste en un récipient contenant de l'eau dans lequel est placé un échantillon émettant ou absorbant de la chaleur. Les systèmes plus avancés utilisent une isolation adiabatique, des pompes à chaleur, des sources d'énergie contrôlées et des capteurs différentiels qui permettent de mesurer la chaleur avec une très grande précision. La capacité calorifique du système, qui doit être connue ou contrôlée, joue un rôle essentiel.
Selon l'application, il existe différents types de calorimètres : les calorimètres à bombe (pour mesurer la chaleur de combustion), les calorimètres à balayage différentiel (DSC - pour analyser les changements de phase), les calorimètres à flux (pour étudier les liquides et les gaz), les calorimètres isothermes (pour suivre les réactions à température constante) et les microcalorimètres, utilisés dans la recherche biologique et pharmacologique. Les calorimètres permettent d'évaluer les caractéristiques énergétiques des substances, la cinétique des réactions, la stabilité thermique, ainsi que l'efficacité des matériaux isolants et combustibles.
La précision des mesures en calorimétrie dépend de la sensibilité de l'appareil, du degré d'isolation thermique et de l'étalonnage de l'instrument. Les systèmes modernes intègrent des ordinateurs qui permettent l'acquisition automatique des données , les calculs thermiques et la visualisation des résultats. Dans l'ingénierie et l'industrie, la calorimétrie contribue à la conception de systèmes énergétiques, à l'évaluation de l'efficacité de la combustion et au développement de matériaux fonctionnels et composites.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.