+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Transition de phase - définition

Une Transition De Phase est un processus physique au cours duquel une substance passe d'une phase de son état agrégé à une autre, avec des modifications de ses propriétés structurelles, énergétiques et souvent macroscopiques sans changement de sa composition chimique. Les transformations de phase typiques comprennent les transitions entre les états solide, liquide et gazeux, telles que la fusion, la solidification, l'évaporation, la condensation et la sublimation et la resublimation.

Au niveau microscopique, la transformation de phase implique des changements dans l'ordre des molécules, des atomes ou des ions d'une substance, ce qui entraîne une réorganisation des forces intermoléculaires et une modification des paramètres du système tels que la densité, la viscosité, la conductivité thermique ou électrique. Ce processus est étroitement lié à l'échange d'énergie sous forme de chaleur de transformation de phase, qui, dans les transformations classiques du premier type, a lieu à une température constante.

En thermodynamique, les transformations de phase sont décrites par des fonctions d'état telles que l'énergie libre, l'entropie ou l'enthalpie, et leur évolution est représentée par des diagrammes de phase. Dans de nombreuses applications techniques, telles que la métallurgie, la cryogénie, la technologie des matériaux ou le génie chimique, le contrôle des transformations de phase permet de façonner les propriétés mécaniques, électriques et optiques des matériaux.

Les transformations de phase peuvent également se produire dans des systèmes plus complexes impliquant des changements dans la structure cristalline (transformations allotropiques), des transitions supraconductrices, des changements d'états magnétiques ou des transformations dans des systèmes de matière molle tels que les colloïdes et les polymères. Dans ces cas, la description nécessite l'application des outils de la physique statistique et de la théorie des systèmes complexes.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI