+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Sublimation - définition

La sublimation est le processus de transformation de phase, dans lequel une substance passe directement de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par la phase liquide. Le phénomène se produit lorsque la pression de vapeur saturée de la substance solide atteint une valeur égale à la pression ambiante à une température inférieure au point de fusion. La sublimation nécessite l'apport d'une énergie thermique suffisante pour vaincre les forces de cohésion entre les molécules de la phase solide, tout en permettant le passage à la phase gazeuse sans liquéfaction intermédiaire.

Ce processus est caractéristique de certaines substances possédant des propriétés physico-chimiques spécifiques, telles qu'un point de fusion bas et une pression de vapeur relativement élevée à l'état solide. L'iode, la glace sèche (dioxyde de carbone solide) et le camphre sont des exemples de substances qui subissent une sublimation. Dans l'industrie et les laboratoires, la sublimation est utilisée comme technique de purification des substances, car les impuretés ne se subliment généralement pas et restent à l'état solide.

D'un point de vue thermodynamique, la sublimation décrit une transition de phase du premier ordre, qui implique l'absorption de la chaleur de sublimation - la quantité d'énergie nécessaire pour faire passer une unité de masse d'une substance de l'état solide à l'état gazeux à pression constante. Dans les applications techniques, la sublimation est utilisée dans l'impression par sublimation, la production de couches minces de semi-conducteurs et les processus cryogéniques, entre autres. Dans la nature, des processus naturels de sublimation peuvent être observés, par exemple dans le cycle hydrologique dans des conditions de basse température, où la glace ou la neige se transforme directement en vapeur d'eau. Dans le contexte de l'ingénierie et de la chimie des matériaux, la sublimation joue un rôle important dans l'élaboration des propriétés physiques des solides et dans la conception des technologies d'évaporation et de dépôt de couches minces.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI