+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La resublimation, également connue sous le nom de désublimation, est une transformation de phase impliquant la transition directe d'une substance de l'état gazeux à l'état solide, en contournant la phase liquide. Ce processus se produit dans des conditions de température suffisamment réduite et/ou de pression suffisamment élevée pour que les molécules de gaz perdent leur énergie cinétique au point de former un réseau cristallin régulier ou une structure solide compacte.
Le mécanisme de resublimation découle des principes de thermodynamique et décrit des phénomènes dans lesquels un système cherche à minimiser l'énergie interne en réduisant le volume et en maximisant les interactions intermoléculaires. Un aspect caractéristique de ce processus est la libération de la chaleur de resublimation, analogue à la chaleur de condensation ou de solidification, qui doit être dissipée du système pour assurer la stabilité de la phase solide nouvellement formée.
En termes moléculaires, la resublimation implique une réduction soudaine de la liberté de mouvement des molécules de gaz qui, sous l'influence d'une énergie thermique réduite et d'une augmentation des forces de van der Waals ou des liaisons chimiques, commencent à s'organiser en structures cristallines ordonnées. Ce processus joue un rôle clé dans de nombreux phénomènes naturels, tels que la formation de givre, la formation de glace sur les surfaces et le dépôt de molécules dans les atmosphères de haute montagne.
Dans les technologies industrielles, la resublimation est utilisée dans la purification des produits chimiques, y compris la distillation fractionnée des solides, et dans le dépôt de couches minces par sublimation (PVD - Physical Vapour Deposition), où la transition contrôlée du gaz aux solides permet de produire des revêtements dont la morphologie et la composition chimique sont définies avec précision.
En chimie analytique, le processus de resublimation est utilisé dans les méthodes de séparation et de purification des produits chimiques à faible volatilité, où la condensation sélective des vapeurs de substances permet de les séparer des mélanges. En microélectronique et nanotechnologie, la resublimation contrôlée est utilisée pour le dépôt de matériaux fonctionnels en couches minces sur des substrats semi-conducteurs et pour la conception de dispositifs optoélectroniques.
Les paramètres de resublimation, tels que la pression de resublimation et la température de dépôt, dépendent des caractéristiques de la substance, de son point triple et de propriétés moléculaires spécifiques, notamment la polarité, la masse molaire et la force de liaison intermoléculaire. Le contrôle précis de ce processus nécessite des systèmes avancés de contrôle de la température, des systèmes de vide et des méthodes d'analyse de la cristallisation qui garantissent la reproductibilité et la haute qualité des phases solides obtenues.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.