+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Thermodynamique - définition

Thermodynamique est la branche de la physique qui s'intéresse à l'étude de l'énergie, de ses transformations et de l'interaction entre la chaleur, le travail et les propriétés de la matière dans les systèmes macroscopiques. Ses principaux objets d'analyse sont les états d'équilibre thermodynamique et les processus qui conduisent à des changements de ces états à la suite de l'échange d'énergie et de matière avec l'environnement. La thermodynamique fournit des lois fondamentales et des modèles mathématiques qui décrivent comment l'énergie circule et comment elle affecte les propriétés de la matière, sans référence à la structure moléculaire détaillée des systèmes étudiés.

La description des systèmes thermodynamiques repose sur des concepts de quantités macroscopiques telles que la pression, le volume, la température, l'énergie interne, l'entropie et l'enthalpie, qui sont reliées entre elles par des équations d'état et des principes de conservation. La thermodynamique classique, également connue sous le nom de thermodynamique macroscopique, utilise ces paramètres pour analyser des processus tels que les transformations de phase, les réactions chimiques, l'expansion des gaz ou le flux de chaleur.

Les quatre principes fondamentaux de la thermodynamique, appelés principes de la thermodynamique, sont au cœur de la thermodynamique. Le principe zéro définit le concept de température et la condition d'équilibre thermique. Le premier principe exprime le principe de conservation de l'énergie, selon lequel la variation de l'énergie interne d'un système est égale à la différence entre la chaleur qui lui est fournie et le travail effectué par le système. Le deuxième principe définit le sens des processus naturels, en introduisant le concept d'entropie et en indiquant que les processus spontanés se produisent dans le sens de l'augmentation de l'entropie. Le troisième principe, relatif à la conservation de l'entropie à une température de zéro absolu, formule les contraintes pour atteindre cet état.

En ingénierie et en technologie, la thermodynamique est au cœur de la conception et de l'analyse des machines thermiques telles que les moteurs à combustion interne, les turbines à vapeur, les réfrigérateurs, les pompes à chaleur et les systèmes d'alimentation, où l'optimisation de l'efficacité énergétique et la minimisation des pertes sont des objectifs de conception primordiaux. En chimie physique, la thermodynamique chimique étudie les changements d'énergie qui accompagnent les réactions chimiques, ce qui permet de prédire la direction de la réaction et de calculer des paramètres tels que l'enthalpie de réaction, l'énergie libre de Gibbs et l'équilibre chimique.

La thermodynamique statistique, une extension de l'approche classique, introduit l'analyse microscopique en appliquant les méthodes de statistiques mathématiques à des ensembles d'un grand nombre de molécules, ce qui permet de dériver les propriétés macroscopiques des systèmes à partir d'équations décrivant les états énergétiques microscopiques. Ce domaine explique l'origine fondamentale de l'entropie en tant que mesure du nombre d'états microscopiques disponibles d'un système et permet de décrire les phénomènes dans les systèmes quantiques, critiques et loin de l'équilibre.

Dans la recherche moderne, la thermodynamique trouve des applications dans l'analyse des processus à l'échelle nanométrique, la dynamique des systèmes biologiques, la théorie de l'information et la technologie des matériaux, où la compréhension du transport de l'énergie et de la matière à un niveau fondamental est cruciale pour la conception de nouveaux dispositifs et systèmes à haute efficacité énergétique. L'extension des principes thermodynamiques aux systèmes non linéaires et dynamiques permet de modéliser des processus réels dans des systèmes naturels et technologiques complexes.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI