+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un Comparateur est un composant électronique dont la fonction est de comparer deux tensions d'entrée et de générer un signal logique à la sortie correspondant au résultat de la comparaison. Il fonctionne en détectant la différence entre les tensions fournies à l'entrée non-inverseuse et à l'entrée inverseuse, en renvoyant un signal haut (état logique "1") ou un signal bas ("0") en fonction de la tension la plus élevée. Le comparateur appartient au groupe des circuits non linéaires et a souvent une structure similaire à celle d'un amplificateur opérationnel, mais avec des caractéristiques de fonctionnement différentes - sa sortie ne dépend pas linéairement de la différence de tension, mais prend les valeurs marginales de manière commutée.
Dans les applications pratiques, les comparateurs servent de détecteurs de seuil, de convertisseurs analogiques-numériques, de générateurs d'impulsions et d'éléments logiques analogiques. Leur fonctionnement rapide leur permet d'être utilisés dans les systèmes de synchronisation, de surveillance, de mesure et d'automatisation , où une réponse rapide au dépassement d'une valeur de tension définie est importante. Les conceptions avancées utilisent également des comparateurs avec hystérésis, qui compensent les oscillations de commutation en cas d'interférence ou de bruit dans le signal d'entrée.
Contrairement à un amplificateur opérationnel classique, un comparateur n'est pas conçu pour fonctionner en mode linéaire, mais dans la zone de saturation, ce qui lui permet d'agir comme un circuit de commutation. Sa sortie est souvent de type collecteur ouvert ou drain, ce qui permet de l'ajuster facilement à différents niveaux logiques en sélectionnant une résistance d'excursion. Dans les systèmes numériques, les comparateurs sont utilisés pour convertir les signaux analogiques en niveaux logiques numériques et pour générer des signaux de synchronisation.
En raison de leur simplicité de conception et de leur rapidité de fonctionnement, les comparateurs sont couramment intégrés dans les circuits intégrés, à la fois comme composants autonomes et comme composants de structures analogiques-numériques plus importantes telles que les ADC, les régulateurs de tension, les capteurs et les systèmes de mesure. La sélection de paramètres tels que le temps de montée , la tension de décalage et la largeur de bande est cruciale pour leur fonctionnement correct dans une application spécifique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.