+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La convection est le processus de transport de chaleur et de masse dans les milieux fluides, tels que les liquides et les gaz, résultant du mouvement macroscopique des molécules. Ce phénomène se produit en raison des différences de température ou de densité dans un milieu donné, entraînant la formation de courants de convection. La convection joue un rôle clé dans de nombreux phénomènes physiques et techniques, notamment les processus de refroidissement, de chauffage et de circulation atmosphérique.
Il existe deux mécanismes fondamentaux de convection : la convection naturelle (libre) et la convection forcée. Dans le cas de la convection naturelle, le mouvement du milieu est causé par les forces de flottabilité résultant d'une distribution inégale de la température, sans influence extérieure. La convection forcée, en revanche, se produit lorsque l'écoulement d'un fluide est déclenché par des facteurs mécaniques tels que des ventilateurs, des pompes ou le mouvement d'un objet dans un liquide ou un gaz. Les deux types de convection sont décrits par des relations mathématiques dérivées des équations du transport de la chaleur et de la dynamique des fluides.
D'un point de vue technique, la convection est l'un des trois principaux mécanismes de transfert de chaleur, avec la conduction et le rayonnement. Dans les systèmes électroniques et mécaniques, elle est utilisée pour éliminer efficacement l'excès de chaleur des composants, ce qui affecte leur fiabilité et leur durée de vie. Elle est également utilisée dans la conception des échangeurs de chaleur, des systèmes de climatisation et dans l'analyse des phénomènes météorologiques et océanographiques.
La description quantitative du phénomène de convection prend en compte des paramètres tels que les nombres de Nusselt, de Prandtl et de Rayleigh, qui permettent d'évaluer l'intensité du transfert de chaleur dans un système donné. La prise en compte de ces grandeurs est essentielle pour la modélisation des processus thermiques dans les applications industrielles et la recherche scientifique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.