+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+320 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Échange de chaleur - définition

Échange de chaleur est le processus physique de transfert d'énergie thermique entre des systèmes ou des éléments de températures diverses. Ce phénomène se produit spontanément et toujours dans le sens d'un corps à température plus élevée vers un corps à température plus basse, jusqu'à ce qu'un état d'équilibre thermique soit atteint. Le transfert de chaleur joue un rôle fondamental dans l'ingénierie thermique, la production d'énergie, la réfrigération, la climatisation, les processus industriels et les systèmes électroniques nécessitant la dissipation d'un excès de chaleur.

Selon les mécanismes physiques, le transfert de chaleur peut s'effectuer de trois manières principales : par conduction, par convection et par rayonnement. La conduction implique le transfert direct d'énergie à l'intérieur d'un corps solide ou entre des corps en contact, résultant des différences de température et des micro-vibrations des molécules. La convection désigne le transfert de chaleur dans les liquides et les gaz, où l'énergie est transférée par le mouvement de masse du milieu - naturel ou forcé. Le rayonnement est l'émission d'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques, qui ne nécessite pas la présence d'un milieu matériel et peut se produire dans le vide.

Le transfert de chaleur est décrit quantitativement à l'aide de concepts tels que le flux de chaleur, le coefficient de conduction, le coefficient de transfert de chaleur et les nombres sans dimension, par exemple Nusselt, Prandtl ou Reynolds, utilisés dans l'analyse du flux de chaleur. Cette question est analysée dans le contexte de la loi de Fourier (pour la conduction), de la loi de Newton (pour la convection) et de la loi de Stefan-Boltzmann (pour le rayonnement).

Dans la conception des équipements techniques, la prise en compte du transfert de chaleur permet une gestion efficace de l'énergie, la prévention de la surchauffe des composants, l'optimisation de l'efficacité des processus et l'amélioration de la sécurité opérationnelle. La sélection des matériaux, des géométries et des paramètres d'écoulement appropriés est un élément clé des calculs thermiques d'ingénierie et de la conception des systèmes de transfert de chaleur.

Échangeurs de chaleur

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI