+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Compteur numérique - définition

Un Compteur Numérique est un circuit logique utilisé dans les systèmes numériques pour compter les impulsions, qui représentent l'état actuel du comptage sous forme binaire ou codée. Il fonctionne selon le principe du passage séquentiel par des états logiques successifs en réponse à un signal d'horloge, chaque impulsion d'entrée modifiant le contenu du registre du compteur selon une direction fixe - comptage vers le haut ou vers le bas.

La base du fonctionnement d'un compteur numérique est constituée de bascules bistables, qui forment une structure permettant de stocker des informations sur le nombre d'impulsions. Les compteurs peuvent fonctionner de manière synchrone, lorsque tous les métastables sont synchronisés par un signal d'horloge commun, ou de manière asynchrone, lorsqu'un changement d'état d'un métastable affecte directement le suivant. En fonction de la conception, ils peuvent être unidirectionnels, inversés, modulo-N ou programmables.

Dans les systèmes à microprocesseur et les circuits numériques, les compteurs jouent un rôle clé dans la génération de séquences, la synchronisation, le comptage d'événements, l'adressage de la mémoire et la synchronisation opérations. Ils sont également utilisés pour la conversion de fréquence, le contrôle des intervalles, la détection de débordement et la mise en œuvre d'algorithmes de synchronisation. Dans les systèmes plus complexes, les compteurs peuvent fonctionner avec des décodeurs, des multiplexeurs et des registres pour former des systèmes de contrôle intégrés.

D'un point de vue technologique, les compteurs numériques sont réalisés sous forme de circuits intégrés dans les technologies CMOS ou TTL, apparaissant à la fois comme éléments standard et comme blocs fonctionnels dans les circuits logiques programmables tels que les FPGA. Leur conception exige une spécification précise de paramètres tels que la capacité , la vitesse de fonctionnement, la méthode de réinitialisation et la réponse aux transitoires et aux erreurs de synchronisation.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI