+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un Compteur à Anneaux est un type spécial de registre à décalage utilisé dans les systèmes numériques pour générer cycliquement des séquences de bits d'une longueur définie. Son fonctionnement consiste à déplacer un un logique (ou un autre motif binaire) entre des bascules successives, connectées en boucle fermée. Après chaque changement d'état déclenché par un signal d'horloge, l'activité se déplace d'une position et revient au point de départ à la fin du cycle.
L'architecture du compteur en anneau est basée sur des bascules D ou JK, dans lesquelles la sortie du dernier élément est connectée à l'entrée du premier, formant un circuit fermé en forme d'anneau. Il est généralement initialisé en écrivant un 1 logique dans l'une des bascules, tandis que les autres restent à l'état zéro. Il en résulte un cycle d'activité d'une longueur égale au nombre de bascules, ce qui permet de l'utiliser comme un générateur d'impulsions , un contrôleur de temps ou un simple automate séquentiel.
Le compteur en anneau se caractérise par un fonctionnement hautement déterministe, une détection simple de l'état actuel et une synchronisation facile , ce qui le rend applicable à la conception de circuits numériques tels que les machines à états, les contrôleurs de flux de données et les contrôleurs séquentiels. Par rapport aux compteurs binaires classiques, il nécessite un plus grand nombre de bascules pour le même nombre d'états, mais offre un temps de propagation plus court signal et moins de risque d'erreurs de synchronisation.
Certaines versions utilisent un compteur de type Johnson (également appelé compteur transformé), qui est une modification du compteur en anneau et génère deux fois plus d'états uniques en utilisant feedback avec inversion. Les deux types de compteurs sont des éléments importants dans la conception de structures séquentielles, tant en logique discrète que dans les systèmes programmables tels que les FPGA ou les CPLD.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.