+1 500 000 produits offerts

6000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Logarithme - définition

Le Logarithme est une fonction mathématique inverse de la puissance, qui permet de déterminer l'exposant de la puissance à laquelle il faut élever une base donnée pour obtenir un nombre donné. Formellement, le logarithme d'un nombre x de base a (où a > 0 et a ≠ 1) est appelé un nombre y pour lequel l'égalité a^y = x est vérifiée. Cela s'écrit log(x) = y.

L'utilisation principale du logarithme est de simplifier les opérations sur les grands nombres en transformant la multiplication en addition, la division en soustraction et la multiplication en triplication. En raison de ces propriétés, les logarithmes ont joué un rôle important dans le développement des mathématiques computationnelles, en particulier avant l'ère des calculatrices et des ordinateurs, trouvant leur utilisation dans les curseurs logarithmiques et les tables de calcul, entre autres applications.

Différents types de logarithmes sont utilisés en mathématiques et en sciences techniques, en fonction du choix de la base. Le logarithme décimal, désigné par log(x), a une base de 10 et est couramment utilisé en ingénierie et en physique. Le logarithme naturel, appelé ln(x), a pour base e (nombre d'Euler) et est couramment utilisé dans l'analyse mathématique et la modélisation des processus exponentiels. En informatique et théorie de l'information, le logarithme de base 2, écrit log(x), est utilisé parce qu'il correspond à la structure binaire des données.

Les logarithmes jouent un rôle important dans de nombreux domaines, notamment l'analyse de l'échelle des signaux (par exemple décibels (dB) en acoustique et télécommunications), la modélisation des phénomènes non linéaires, la théorie de la complexité des algorithmes et les transformations de données dans les statistiques et apprentissage automatique. Leurs propriétés mathématiques, telles que la monotonicité et la continuité, en font un outil utile pour l'analyse des fonctions et les équations différentielles.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI