+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

LORAN (Long Range Navigation) - définition

LORAN (Long Range Navigation) est un système de radionavigation à longue portée basé sur la mesure de la différence des temps de réception des signaux radio émis par un réseau d'émetteurs terrestres. Il fonctionne sur le principe de la localisation hyperbolique, permettant de déterminer la position géographique d'un navire, d'un avion ou d'un autre objet se déplaçant dans l'espace en analysant les temps de propagation des ondes radio entre un récepteur et une paire de stations émettrices.

Le système LORAN utilise des ondes radio de basse fréquence (LF) qui, grâce à leurs propriétés de propagation, permettent de transmettre le signal sur de très longues distances, souvent supérieures à des milliers de kilomètres. Chaque ensemble d'émetteurs se compose d'une station principale et d'un certain nombre de stations secondaires qui envoient des impulsions radio synchronisées à des intervalles de temps définis avec précision. Le récepteur compare les moments d'arrivée des signaux des différentes stations et, sur cette base, détermine une hyperbole des positions possibles. L'intersection de plusieurs de ces hyperboles permet de déterminer la position exacte.

Le système a été développé pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis et a joué un rôle important dans la navigation maritime et aéronautique pendant plusieurs décennies. Grâce à sa capacité à fonctionner dans des conditions atmosphériques difficiles et à son indépendance vis-à-vis des satellites, LORAN était considéré comme un outil stable et tolérant aux pannes pour aider à l'orientation spatiale, en particulier dans les régions polaires et océaniques.

La version moderne du système est eLORAN (enhanced LORAN), qui offre une plus grande précision, une synchronisation avec le temps atomique et une intégration avec les systèmes de navigation modernes, notamment GPS. Grâce à sa meilleure immunité aux interférences électromagnétiques et à sa capacité à fonctionner en cas d'interférence des signaux satellites, eLORAN est considéré comme une alternative ou un système de secours aux systèmes globaux de navigation par satellite dans le contexte de la sécurité des infrastructures critiques.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI