+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Pont redresseur - définition

Un Pont Redresseur est un circuit électronique utilisé pour convertir une tension alternative (CA) en tension continue (CC) en exploitant les propriétés des éléments semi-conducteurs non linéaires. Son principe de fonctionnement est basé sur le redressement à double tension, ce qui signifie que les moitiés positive et négative de la forme d'onde de la tension d'entrée sont converties en un flux de courant unidirectionnel, éliminant ainsi les périodes de pause caractéristiques des systèmes de redressement à tension unique.

La structure du pont redresseur se compose de quatre diodes connectées en configuration Graetz, ce qui garantit un redressement efficace de la tension d'entrée tout en maintenant un rendement énergétique élevé. Dans la phase de conduction, les diodes sont contrôlées par la tension d'entrée, permettant au courant de circuler dans une direction quelle que soit la polarité du signal d'entrée, tandis que dans la phase de blocage, elles empêchent l'inversion de la polarité de la tension de sortie.

Les caractéristiques électriques d'un pont redresseur dépendent des paramètres des diodes utilisées, tels que la tension de seuil, le courant de conduction et la capacité de dissipation thermique. Les systèmes à courant élevé utilisent des ponts équipés de dissipateurs thermiques ou de couches de refroidissement supplémentaires pour réduire l'échauffement des composants et minimiser les pertes de puissance dues à l'effet Joule. Les ponts redresseurs peuvent être fabriqués à l'aide de la technologie des diodes au silicium (Si) ou de structures modernes basées sur le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN), qui présentent des pertes de commutation plus faibles et une plus grande résistance à la surtension .

Dans les systèmes d'alimentation, le pont redresseur fonctionne en conjonction avec des filtres capacitifs et inductifs pour réduire l'ondulation de la tension de sortie, améliorant ainsi la stabilité et la qualité du signal continu. Dans les applications nécessitant un contrôle précis de la tension de sortie, des circuits de compensation et des régulateurs à impulsions sont utilisés pour corriger les caractéristiques de la tension redressée en fonction des exigences du système récepteur.

Les ponts redresseurs sont utilisés dans une large gamme de dispositifs électriques et électroniques, notamment les alimentations à découpage, les systèmes de charge de batteries, les systèmes d'entraînement de moteurs électriques et les convertisseurs d'énergie utilisés dans les sources d'énergie renouvelables . Dans les conceptions industrielles, les ponts peuvent faire partie de circuits électroniques de puissance complexes, où ils fonctionnent en conjonction avec des thyristors ou des transistors de puissance pour permettre un redressement contrôlé de la tension avec une régulation simultanée du courant efficace et de la tension de sortie.

L'optimisation des topologies de ponts redresseurs comprend l'utilisation de diodes Schottky dans les circuits à basse tension pour réduire les pertes de conduction, et la mise en œuvre d'une technologie de redressement actif utilisant des MOSFET à commande numérique qui éliminent les chutes de tension inhérentes aux diodes semi-conductrices traditionnelles , augmentant ainsi l'efficacité énergétique des systèmes de conversion de l'énergie.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI