+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le NFC (Near Field Communication) est une technologie de communication sans fil à courte portée qui permet l'échange de données entre des appareils électroniques très proches les uns des autres - généralement jusqu'à quelques centimètres. Elle fonctionne dans la bande de fréquences 13,56 MHz et repose sur le principe de l'induction électromagnétique, qui permet la communication entre des appareils actifs (par exemple des smartphones) et entre un appareil actif et une étiquette ou une carte passive.
La NFC permet des connexions point à point rapides et sûres sans qu'il soit nécessaire de procéder à un appairage ou à une configuration préalable, ce qui la rend pratique pour une utilisation quotidienne. Selon le mode de fonctionnement, la technologie peut fonctionner dans l'un des trois modes suivants : émulation de carte, lecture/écriture et pair-à-pair. Elle peut donc être utilisée pour des applications telles que le paiement sans contact, la billetterie électronique, les cartes d'accès, l'identification de l'utilisateur, le transfert de données ou l'appariement d'appareils. Bluetooth.
Contrairement à d'autres technologies radio telles que Wi-Fi ou Bluetooth, la NFC se caractérise par une portée très limitée et un faible débit , ce qui se traduit toutefois par une plus grande sécurité de transmission et une meilleure résistance aux accès non autorisés. L'une des particularités de la NFC est également sa capacité à fonctionner sans source d'énergie du côté passif - les étiquettes NFC peuvent être alimentées par l'énergie du champ électromagnétique généré par le dispositif actif.
Les normes relatives à la technologie NFC sont élaborées et maintenues par l'organisation NFC Forum, qui assure la compatibilité et l'interopérabilité des appareils. La NFC repose en partie sur des solutions antérieures RFID (Radio Frequency Identification), mais elle étend leur fonctionnalité à l'échange bidirectionnel et dynamique d'informations. L'intégration de la NFC aux systèmes d'exploitation des appareils mobiles et aux services en nuage permet son utilisation dans des applications IoT avancées, l'automatisation des bâtiments et les systèmes de sécurité.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.