+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La non-linéarité différentielle est un paramètre caractérisant l'écart entre l'incrément réel du signal de sortie et l'incrément idéal pour un dispositif qui traite les signaux de manière discrète, le plus souvent dans les convertisseurs analogiques-numériques (ADC) ou les convertisseurs numériques-analogiques (DAC). Il décrit la variation des différences entre les niveaux successifs de quantification par rapport à des pas incrémentaux parfaitement égaux. Dans le contexte des systèmes numériques, la non-linéarité différentielle fait référence à la différence entre la largeur de pas de quantification réelle et la valeur nominale, généralement exprimée en fractions d'unité du bit le moins significatif (LSB - Least Significant Bit).
Ce paramètre joue un rôle clé dans l'évaluation de la qualité et de la précision de la conversion des données , en particulier dans les applications exigeant une linéarité et une répétabilité élevées du signal. Un convertisseur idéal se caractériserait par une différence de tension constante entre les niveaux de codage successifs. Dans les systèmes réels, ces variations sont le résultat d'imperfections dans le processus de fabrication, d'influences de la température, d'interférences et d'erreurs dans les circuits de référence. Si ces différences dépassent 1 LSB, elles peuvent entraîner une perte de monotonicité, c'est-à-dire une situation dans laquelle une augmentation du signal d'entrée n'entraîne pas d'augmentation du signal de sortie.
La non-linéarité différentielle est analysée indépendamment des erreurs statiques telles que le décalage du zéro ou la non-linéarité totale. Une valeur élevée de ce paramètre peut entraîner une distorsion du signal, particulièrement évidente dans les applications d'analyse et de mesure de la fréquence où la précision de la représentation de la dynamique du signal est importante. Les systèmes modernes utilisent des méthodes pour compenser les erreurs différentielles par le biais d'un étalonnage numérique ou de l'utilisation d'architectures de transducteurs avancées.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.