+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le Nuwistor est un tube électronique miniature , une évolution des tubes à vide classiques, développé dans les années 1950 par RCA pour répondre au besoin de miniaturisation et d'amélioration des performances des circuits électroniques à haute fréquence. Contrairement aux tubes en verre traditionnels, les nuvistors ont un boîtier en métal-céramique, caractérisé par une grande résistance mécanique et thermique, une stabilité des performances et une résistance aux influences externes telles que les vibrations et les changements de température.
En raison de leur taille compacte et de leurs bonnes propriétés électriques dans les gammes VHF et UHF, les nuvistors ont trouvé des applications dans les équipements radio professionnels, les radars , les amplificateurs et les équipements de mesure, en particulier lorsqu'un faible niveau de bruit et une grande fiabilité étaient requis. Ils se caractérisaient par des temps de chauffe courts cathode, une qualité de vide élevée et une bonne linéarité, ce qui les rendait compétitifs par rapport aux premières générations de transistors qui, au départ, n'atteignaient pas leurs performances dans les applications micro-ondes.
Malgré leurs avantages, les nuvistors ont été progressivement supplantés par l'évolution des technologies des semi-conducteurs qui offraient des tailles encore plus petites, des tensions de fonctionnement plus basses et une plus grande facilité d'intégration dans les circuits intégrés. Cependant, pendant la période de transition entre l'ère des tubes et celle des semi-conducteurs, ils ont représenté une étape importante vers la miniaturisation de l'électronique et ont favorisé le développement de systèmes analogiques de précision, en particulier dans le domaine de la technologie des hautes fréquences. Aujourd'hui, les nuvistors intéressent surtout les collectionneurs et les historiens de la technologie électronique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.