+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Tube à électrons - définition

Une Lampe à électrons est un composant électronique à vide qui contrôle le flux d'électrons entre électrodes situées dans une ampoule scellée en verre ou en métal. Son fonctionnement est basé sur l'émission thermionique - un phénomène impliquant la libération d'électrons de la cathode chauffée, qui se déplacent ensuite vers l'anode sous l'influence d'une tension appliquée. Selon le nombre et la disposition des électrodes, le tube peut agir comme un redresseur, un amplificateur, un oscillateur ou un interrupteur.

Le type de base du tube électronique est la diode, qui ne contient qu'une cathode et une anode. Avec le développement de la technologie, des modèles plus complexes ont été mis au point, tels que les triodes, tétrodes et pentodes, qui permettent un contrôle plus avancé du signal par l'ajout de grilles de contrôle. Grâce à leurs propriétés non linéaires et à leur capacité à fonctionner sur une large gamme de fréquences, les tubes électroniques sont depuis des décennies des composants clés des systèmes de télécommunications, des instruments de mesure, des radios et des télévisions.

Le tube électronique présente une résistance élevée aux surtensions et la capacité de fonctionner à haute tension, ce qui lui permet d'être utilisé dans des appareils de grande puissance tels que les amplificateurs audio haut de gamme, les émetteurs radio et les générateurs industriels à haute fréquence. Bien qu'il ait été largement supplanté par les semi-conducteurs dans la seconde moitié du 20e siècle, il reste irremplaçable dans certaines applications en raison de ses propriétés acoustiques, dynamiques et thermiques uniques.

Historiquement, le développement des tubes électroniques est à la base de l'électronique moderne. Ils ont été les premiers composants actifs capables d'amplifier des signaux électriques, ce qui a ouvert l'ère de l'électronique analogique et numérique. Leur principe de fonctionnement est basé sur la physique classique des électrons dans le vide, avant l'introduction à grande échelle des technologies des semi-conducteurs.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI