+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Émission thermionique - définition

L'émission de ferroélectrons est un phénomène physique impliquant la libération d'électrons de la surface d'un solide, généralement un métal ou un semi-conducteur , lorsqu'il est exposé à une température élevée. Le processus se produit lorsque l'énergie thermique fournie au matériau est suffisante pour surmonter une barrière potentielle appelée travail de sortie, ce qui permet aux électrons de quitter la surface et de passer dans le vide ou dans un autre milieu.

Le mécanisme d'émission de thermoélectrons est expliqué par le modèle de Fermi-Dirac, selon lequel les électrons dans un métal sont répartis selon une distribution d'énergie dépendant de la température. Une augmentation de la température fait qu'un certain nombre d'électrons acquièrent une énergie supérieure à la valeur du travail de sortie et peuvent quitter le matériau. Une description quantitative de ce phénomène est donnée par l'équation de Richard-Dushman, qui définit la densité de courant d'émission en fonction de la température et du travail de sortie.

Ce phénomène est d'une importance capitale dans l'électronique à vide et à tubes. Dans les tubes électroniques , tels que les diodes, les triodes ou les tétrodes, la cathode est chauffée à des températures de l'ordre de quelques centaines à quelques milliers kelvin (K), ce qui permet un flux continu d'électrons vers l'anode. L'émission thermionique est également utilisée dans les canons à électrons, microscopie électronique, les tubes cathodiques et les convertisseurs d'énergie thermionique, où elle convertit directement la chaleur en électricité.

L'efficacité de l'émission thermionique dépend du type de matériau de la cathode, de sa température de fonctionnement, de l'état de la surface et des conditions de vide. Pour abaisser la température requise, on utilise des revêtements à faible puissance de travail, tels que des composés d'oxyde de baryum, de strontium ou de lanthane. Les modèles modernes utilisent également des matériaux semi-conducteurs et des nanostructures qui permettent de contrôler les émissions à des énergies plus faibles.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI